- Home
- Alle Hersteller
- Hewlett Packard
- Backup & Recovery
Backup & Recovery
HP iTernity
Wer sich mit Langzeit-Archivierung beschäftigt, denkt nicht in Wochen und Monaten, sondern plant die rechtssichere Speicherung von Daten auf Jahrzehnte hinaus.
Doch wie stellt man sicher, dass der Technologie-Anbieter dann noch auf dem Markt ist? Die Freiburger Firma iTernity besitzt dafür ein TÜV-Siegel.
Patentierte Speicher-Technologie
iTernity verwendet eine eigene patentierte Speicher-Technologie, die auf Windows basiert. Dabei werden beliebige Daten verschlüsselt, komprimiert und in einen Container gepackt. Als Ergebnis liefert iTernity der speichernden Applikation einen unverwechselbaren SHA512-Hashwert zurück. Nachträgliche Manipulationen sind damit ausgeschlossen. Der Container schützt während der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist vor unbeabsichtigtem Löschen und Manipulationsversuchen.
HP os MailRecorder
E-Mail-Compliance ist kompliziert, Archivierung aufwändig und risikobehaftet. Der Faktor Mensch sorgt für Unsicherheit. Niemand weiß genau, welche E-Mails man aufbewahren muss und welche man löschen kann.
Es gibt einen einfachen Weg, dafür zu sorgen, dass keine E-Mail verloren geht: Alle E-Mails archivieren - und zwar schon bevor ein Mitarbeiter die Chance bekommt, sie zu verändern, also direkt am Mail-Server. Wie ein Flugschreiber alle wichtigen Flugdaten in ein schwarzes Kästchen schreibt, werden die E-Mails unveränderlich in einen Speicher geschrieben und nur im Notfall wieder herausgeholt. Diese Technologie nennt sich Mail-Recording und wird im HP osMR genutzt. Der HP osMR sichert alle eingehenden und ausgehenden E-Mails einschließlich Anhängen Bit-genau, ohne die Mailserver zu belasten. Alle Daten erhalten einen SHA HMAC 512 Bit Hashwert, um gegen unautorisierte Veränderungen geschützt zu sein, und werden auf einem iCAS Speicher gesichert. Dies nennt man Blackbox Prinzip.
FILELOCK: Simplify Compliance
Aufgrund der zunehmenden gesetzlichen Auflagen sind Kunden in den meisten Ländern gezwungen, unabhängig von der Archivgröße eine revisionssichere Datenarchivierung zu implementieren. Der einfachste Weg ist, dies mit der bestehenden SAN Infrastruktur abzudecken. Hier setzt FILELOCK an. Der Kunde muss nur ein LUN seines SAN Speichersystems zur Verfügung stellen. FILELOCK hilft, die Daten einfach, schnell und preiswert zu archivieren und gewährleistet dabei die Unveränderbarkeit und Revisionssicherheit der Daten.
Avnet Technology Solutions unterstützt die Initiative für IT-Comliance in der Informations- und Datenverarbeitung in Deutschland kurz COMIDD.