- Home
- Pressemeldungen
- Presse
Presse
Mit Brocade und HP Storage sportlich in den Herbst
Avnet Technology Solutions prämiert im Rahmen ihrer Herbst-Promotion bis zum 15. November 2009 HP- und Brocade-Umsätze mit Gutscheinen von Intersport bis zu 400 Euro.
Wien, 7. Oktober 2009:
HP hat seit neuestem die Brocade 4 und 8 Gbit/s Fibre Channel Host Bus Adapter (HBA) in sein Portfolio aufgenommen. Sie steigern nachweislich die I/O-Performance am Server auf 500.000 IOPS (Input/Output Operations per Second) pro Port und stellen somit einen wichtigen Faktor bei Umgebungen mit hohem Transaktionsvolumen wie Datenbanken und Email-Messaging-Systemen dar.
Für Business Partner, die innerhalb des Promotionzeitraums ihr HP Server-Projekt mit einem HP Brocade B-Series HBA verbinden und bei Avnet Technology Solutions platzieren, geht es sportlich in den Herbst: Sie können sich Gutscheine von Intersport bis zu 400 Euro sichern.
Die Avnet Herbst-Promotion ist bis zum 15. November 2009 gültig und bezieht sich auf HP Brocade HBAs mit den Artikelnummern AP767A, AP768A, AP769A, AP770A in Verbindung mit einem HP Server DL38X, 58X, 78X G6. Pro Business Partner kann nur ein Gutschein bezogen werden. Der maximale Auszahlungsbetrag beträgt 400 € pro Business Partner. Aufträge können nicht kumuliert werden.
Weitere Informationen zur Avnet Herbst-Promotion gibt es unter: http://ats.avnet-news.at/index.php?id=790
Über Avnet Technology Solutions
Avnet Technology Solutions ist ein operativer Geschäftsbereich der Avnet, Inc. (NYSE:AVT) mit Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und einem Jahresumsatz von 7 Milliarden US Dollar im Geschäftsjahr 2009, das am 30. Juni 2009 endete. Als weltweites Technologieunternehmen verfügt Avnet Technology Solutions über spezialisierte Vertriebs- und Marketingbereiche, die sich auf bestimmte Kundensegmente und eine ausgewählte Linecard konzentrieren und somit auf die Bedürfnisse ihrer Kunden und Lieferanten in besonderem Maße eingehen können. Mehr Informationen finden Sie unter www.avnet.com/ts/at
Über Avnet Inc.
Avnet vermarktet und vertreibt Produkte führender Hersteller von elektronischen Bauteilen, Unternehmens- und Embedded Systemen mit weltweit mehr als 300 Niederlassungen in 70 Ländern. Darüber hinaus bietet Avnet ein großes Spektrum an Serviceleistungen wie Supply Chain-Optimierung, Logistiklösungen, Produktassemblierung, Geräteprogrammierung, Integration von Computersystemen und Entwicklungsunterstützung. Avnet erzielte im Geschäftsjahr 2009, das am 30. Juni 2009 endete, einen Jahresumsatz von 16,23 Milliarden US Dollar. Mehr Informationen finden Sie unter www.avnet.com.
Pressekontakt:
Avnet Technology Solutions
Handelsgesellschaft m.b.H.
Brigitte Percht-Kammerlander
Tel: 01-61488-341
Brigitte.Percht@avnet.com