EIZO EV2313W - der umweltfreundliche 23-Zoll Bildschirm mit LED-Backlight und EcoView-Automatik


Wien, 4 November 2009:

EIZO EV2313WMit 23-Zoll-Bilddiagonale und 1920 x 1080 Bildpunkten erfüllt der EV2313W Anfor­derungen an einen High-End-Monitor für vielseitigen Büro-Einsatz. Weil neben Ergonomie vor allem das Energiesparen zählt, glänzt er mit einer automatischen Abschaltung, genannt EcoView-Sense, und einer automatischen Helligkeitssteuerung namens Auto-EcoView. Die Hintergrundbe­leuchtung mit hellen, weißen LEDs sticht allerdings besonders hervor. Denn sie ist beim Stromverbrauch äußerst genügsam.

Der EV2313W verbraucht bei typischer Benutzung lediglich 16 Watt. Das senkt die Energiekosten und schont Ressourcen. Ein beachtlicher Neben­effekt ist die geringe Wärmeabgabe, was dem Büroklima zugute kommt. Abgesehen von der außergewöhnlichen Energieeffizienz bietet der EV2313W noch einen weiteren markanten Umweltvorteil: Seine LED-Hintergrundbeleuchtung ist quecksilberfrei.

Die intelligente neue EcoView-Sense-Funktion verbindet Bedienungskom­fort mit Energieersparnis. EcoView-Sense ist ein integrierter Bewegungs­sensor, der den Monitor auf Energiesparbetrieb umschaltet, sobald sich der Benutzer länger als 40 Sekunden entfernt. Noch während er zurückkehrt und bevor er Maus oder Tastatur bewegt, schaltet der Monitor automatisch wieder auf Normalbetrieb.

Als eine weitere Energiespar-Einrichtung sorgt die Auto-EcoView-Funktion für die richtige Helligkeit. Sie reagiert auf Veränderungen des Umge­bungslichts: Bei starker Beleuchtung wird die Bildhelligkeit erhöht, bei schwacher Beleuchtung reduziert. Das verbessert die Ergonomie am Arbeitsplatz und spart im Vergleich zum Betrieb ohne Sensor bis zu
48 % Energie. Ein EcoView-Index zeigt das Energiesparpotenzial durch die Helligkeitseinstellung an. Er erscheint auf Tastendruck als grünes Balkendiagramm auf dem Bildschirm. Je mehr Balken ausgefüllt sind, desto ökologischer ist der Bildschirm aktuell eingestellt.

Im Off-Modus verbraucht der EV2313W maximal 0,1 Watt. Wird er per Netzschalter ausgeschaltet, verbraucht er gar keinen Strom.

Der EV2313W ist schlank und leicht. Durch seine kompakte Konstruktion benötigt er wenig Material. Alle Grundstoffe der Verpackung haben einen Recyclinganteil von 80 bis 100 %. Karton und Handbücher wurden mit Tinte aus Soja bedruckt.

Mit dem EV2313W hat EIZO einen Monitor entwickelt, der sowohl die Ansprüche einer modernen Büroumgebung erfüllt als auch die unserer Umwelt. Der Bildschirm ist ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von € 472,-- inkl. MWSt erhältlich.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.eizo.at