- Home
- Pressemeldungen
- Presse
Presse
Dot Hill baut Partnerschaft mit Avnet Technology Solutions EMEA aus
Nettetal, 29 Januar 2009:
Dot Hill Systems Corp. (NASDAQ: HILL), Marktführer im Bereich flexibler Speicherlösungen und bekannt durch den erstklassigen Service für OEMs und Systemintegratoren, hat heute den Ausbau der europäischen Partnerschaft mit Avnet Technology Solutions angekündigt, ein Value-Added Distributor für Enterprise Computing-Produkte.
Die Vereinbarung sieht vor, dass Avnet Technology Solutions die leistungsstarken, modularen Enterprise-Speicherlösungen auf der Grundlage der Rapid-Evolution-Architektur (R/Evolution) von Dot Hill in das Produktsortiment aufnimmt, um die Bedürfnisse der mittelständischen Kunden zu decken.
Als ideale Lösung für einen weiten Anwendungsbereich umfasst die R/Evolution-Baureihe von Dot Hill FC-, iSCSI- und SAS-Host-Schnittstellen mit 4, 1 bzw. 3 GB Durchsatz und sowohl über Serial-ATA (SATA) als auch über SCSI (SAS) angeschlossene Plattenlaufwerke, die sich durch Bestwerte in Bezug auf die verfügbare Betriebszeit auszeichnen. Die hohe Skalierbarkeit und Flexibilität dieser Baureihe ermöglicht den Aufbau von Speicherlösungen aus bis zu 180 Hochleistungs-SAS-Laufwerken, aus kostengünstigen SAT-II-Laufwerken oder aus einer beliebigen Kombination beider Technologien für eine Implementierung auf mehreren Ebenen.
Dick Borsboom, President von Avnet Technology Solutions, EMEA, sagte hierzu: „Wir bauen unsere Partnerschaft mit Dot Hill nicht zuletzt deswegen aus, weil sich Dot Hill konsequent der Implementierung von umweltfreundlichen, energiesparenden IT-Lösungen und der Vermeidung gefährlicher Abfälle verschreibt."
Dot Hill setzt auf EcoStor, eine umweltfreundliche, batterielose Alternative für den Cache-Backup im Falle einer Unterbrechung der Stromversorgung. Bei einem Stromausfall wird der Cache des Speichersystems über Superkondensatoren versorgt und auf Compact-Flash übertragen; er ist somit gegen Verlust dauerhaft geschützt. Diese Lösung ist wesentlich verlässlicher als herkömmliche batteriebasierte Konzepte. Bei einer Lebensdauer von bis zu zehn Jahren verzichtet EcoStor auf das sonst übliche Wechseln oder Laden der Akkus. Zudem entfallen die damit verbundenen Entsorgungsprobleme und die Stillstandszeiten für die Akkuwartung. Anders als bei Akkulösungen arbeitet der Array bereits nach wenigen Minuten und nicht erst nach Stunden mit voller Leistung im Write-Back-Cache-Modus. Im Rahmen der EcoStor-Initiative plant Dot Hill die Einführung weiterer umweltfreundlicher Technologien.
„Avnet Technology Solutions setzt den Standard für die europaweite Bereitstellung von IT-Lösungen. Die Produktstrategie, sich auf ausgewählte Schlüsselanbieter zu konzentrieren, begründet zudem ein unübertroffenes Produkt-Know-how. Die R/Evolution-Architektur von Dot Hill überzeugt mit ihren innovativen Technologien, wie etwa der EcoStor-Initiative, durch einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil. Dot Hill geht bei der Auswahl der Vertriebswege mit größter Sorgfalt vor. Ich bin davon überzeugt, dass wir durch die Zusammenarbeit mit Avnet in die Lage versetzt werden, unsere Absatzmärkte ohne Beeinträchtigung unseres bestehenden Fachhändlernetzes zu erweitern", so Stefan Kollar, Managing Director, Dot Hill Systems EMEA.
Über Avnet Technology Solutions
Avnet Technology Solutions ist ein operativer Geschäftsbereich der Avnet, Inc. (NYSE:AVT) mit Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und einem Jahresumsatz von 7,63 Milliarden US Dollar im Geschäftsjahr 2008, das am 30. Juni 2008 endete. Als weltweites Technologieunternehmen verfügt Avnet Technology Solutions über spezialisierte Vertriebs- und Marketingbereiche, die sich auf bestimmte Kundensegmente und eine ausgewählte Linecard konzentrieren und somit auf die Bedürfnisse ihrer Kunden und Lieferanten in besonderem Maße eingehen können. Mehr Informationen finden Sie unter www.avnet.com/ts/de
Über Avnet
Avnet vermarktet und vertreibt Produkte führender Hersteller von elektronischen Bauteilen, Unternehmens- und Embedded Systemen mit weltweit mehr als 300 Niederlassungen in 70 Ländern. Darüber hinaus bietet Avnet ein großes Spektrum an Serviceleistungen wie Supply Chain-Optimierung, Logistiklösungen, Produktassemblierung, Geräteprogrammierung, Integration von Computersystemen und Entwicklungsunterstützung. Avnet erzielte im Geschäftsjahr 2008, das am 30. Juni 2008 endete, einen Jahresumsatz von 17,95 Milliarden US Dollar. Mehr Informationen finden Sie unter www.avnet.com
Über Dot Hill
Mit innovativen Technologien und weltweiter Unterstützung versetzt Dot Hill die OEM-Hersteller in die Lage, einzigartige Speicherlösungen schnell, einfach und kostengünstig auf den Markt zu bringen. Die hohe Performance und Uptime der RAID-Technologie von Dot Hill bilden die Grundlage für herausragende Speicherlösungen mit einem Maß an Sicherheit, Verfügbarkeit und Datenschutz, das für den Einsatz in Unternehmen unverzichtbar ist. Die Produkte von Dot Hill sind bei weltweit führenden Service- und Geräteanbietern, Carriern, Technologie- und Telekommunikationsunternehmen sowie Regierungsbehörden im täglichen Einsatz. Lösungen von Dot Hill sind nach strengsten Industriestandards und militärischen Spezifikationen zertifiziert und erfüllen die Umweltauflagen nach RoHS und WEEE. Neben dem Hauptsitz von Dot Hill in Carlsbad, Kalifornien, USA, unterhält das Unternehmen regionale Büros und/oder Vertretungen in China, Deutschland, Japan und Großbritannien und den USA. Weitere Informationen unter www.dothill.com.
Pressekontakt:
Avnet Technology Solutions, EMEA:
Kirsten Klatt
Marketing & Communications Director EMEA
E-Mail: Kirsten.klatt@avnet.com
Tel.: +49 (0) 2153-733 328
Letzte Pressemeldungen
25 Januar 2012Avnet bündelt IBM mit Blumen
10 Januar 2012
Fit für die Cloud mit der HP Converged Infrastructure
13 Dezember 2011
Avnet Technology Solutions erlangt IBM Cloud Builder Status
12 Dezember 2011
Stratus und Intel bieten Bundle von Avance mit OEM-Servern
29 November 2011
Mit QLogic und Avnet günstig unterwegs
RSS
Bitte abonnieren Sie unseren RSS Feed, um die jeweils neuesten Pressemeldungen zu erhalten