Avnet bietet exklusiv Vorteilspreise für Scanner Rundum-Sorglos-Pakete von Kodak


Nettetal, 20 Mai 2009:

Bis zum 30. Juli 2009 können Partner von Avnet Technology Solutions zwischen zwei Scanner-Rundum-Sorglos-Paketen aus Hardware, Software und Servicevertrag wählen und sich erhebliche Preisvorteile sichern.

Avnet Technology Solutions hat mit Kodak eine Vereinbarung getroffen und bietet bis Ende Juli ihren Wiederverkäufern zwei komplette Scanner-Pakete zu einmalig reduzierten Preisen an. Diese Rundum-Sorglos-Pakete bestehen jeweils aus Hard- und Software sowie einem Servicevertrag über drei Jahre. Die beiden Scanner-Pakete gibt es innerhalb des Aktionszeitraums nur bei Avnet Technology Solutions zu einem Preisvorteil für Reseller von jeweils acht Prozent.

Mit dieser Promotion unterstützt Kodak nicht nur Reseller bei der Umsetzung von  Scanner-Lösungen, sondern vertieft damit auch die enge Zusammenarbeit mit Avnet Technology Solutions.

Ein Paket besteht wahlweise aus einem Kodak Dokumentenscanner i730 oder i1420, der  Kodak Capture Pro Software sowie einem entsprechenden Servicevertrag für drei Jahre. Dieser beinhaltet Servicehotline mit einer Reaktionszeit von 60 Minuten, Service Vor-Ort am nächsten Werktag, Austausch von Ersatzteilen inklusive Reise- und Arbeitszeit sowie Teilekosten. Beim i730 sind zusätzlich noch zwei Wartungen pro Jahr im Servicevertrag enthalten. Avnet bietet diesen Service flächendeckend in Deutschland an.

Die beiden Pakete setzen sich wie folgt zusammen:

Das Scanner Rundum-Sorglos-Paket 1 besteht aus

Kodak Scanner i730
plus Kodak Capture Pro Software
plus Servicevertrag über 3 Jahre
Preisvorteil: 8 Prozent

Der i730 Scanner ist ein Produktionsscanner und bewältigt bis zu 90 Seiten/Minute. Dank der Perfect Page Technologie von Kodak werden automatisch Bildbearbeitungsfunktionen zur Optimierung durchgeführt.

Das Scanner Rundum-Sorglos-Paket 2 besteht aus

Kodak Scanner i1420
plus Kodak Capture Pro Software
plus Servicevertrag über 3 Jahre
Preisvorteil: 8 Prozent

Der Dokumentenscanner i1420 kann alle Arten von Dokumenten verarbeiten - von Karton bis hin zu Durchschlagpapier in praktisch jedem Zustand und bis zu einer Länge von 863 mm - und das bei einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Seiten pro Minute bzw. 120 Bildern pro Minute (bei 200 dpi).

Detaillierte Informationen zu den Kodak Rundum-Sorglos-Paketen sowie Scannerspezifikationen gibt es bei Avnet Technology Solutions unter Tel: 0511/2629998-6 oder scanner.de@avnet.com.

Die Leistungsbeschreibung der modularen Serviceverträge sind in der Avnet Service-Broschüre zum Download zusammengefasst unter http://www.ts.avnet.com/de/dmt-service.


Über Kodak GmbH Document Imaging

Die Eastman Kodak Company (NYSE: EK) ist der Innovator auf dem Gebiet der Imaging-Lösungen. Mit einem Umsatz von 10,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2007 verfolgt das Unternehmen eine digital orientierte Wachstumsstrategie, die darauf ausgerichtet ist, Menschen bei ihrer Arbeit und in der Freizeit mit besseren Bildern und Daten zu versorgen. Privatkunden nutzen die digitalen und analogen Produkte und Dienstleistungen von Kodak, um ihre Fotos aufzunehmen, auszugeben und an andere weiterzuleiten - immer und überall. Weltweit kommunizieren Unternehmen mit ihren Kunden mit Hilfe von Kodak-Lösungen für die Druckvorstufe, für die herkömmliche und digitale Druckausgabe sowie für Document Imaging. Profi-Künstler greifen zur Technologie von Kodak, um ihre Ideen in Fotos oder Filme umzusetzen. Weitere Informationen zu Kodak finden Sie unter www.kodak.com.

Zusätzliche Informationen zu den Scanner-Lösungen von KODAK Document Imaging sind unter www.kodak.com/go/docimaging abrufbar.

Über Avnet Technology Solutions

Avnet Technology Solutions ist ein operativer Geschäftsbereich der Avnet, Inc. (NYSE:AVT) mit Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und einem Jahresumsatz von 7,63 Milliarden US Dollar im Geschäftsjahr 2008, das am 30. Juni 2008 endete. Als weltweites Technologieunternehmen verfügt Avnet Technology Solutions über spezialisierte Vertriebs- und Marketingbereiche, die sich auf bestimmte Kundensegmente und eine ausgewählte Linecard konzentrieren und somit auf die Bedürfnisse ihrer Kunden und Lieferanten in besonderem Maße eingehen können. Weitere Informationen unter www.avnet.com/ts/de

Über Avnet

Avnet vermarktet und vertreibt Produkte führender Hersteller von elektronischen Bauteilen, Unternehmens- und Embedded Systemen mit weltweit mehr als 300 Niederlassungen in 70 Ländern. Darüber hinaus bietet Avnet ein großes Spektrum an Serviceleistungen wie Supply Chain-Optimierung, Logistiklösungen, Produktassemblierung, Geräteprogrammierung, Integration von Computersystemen und Entwicklungsunterstützung. Avnet erzielte im Geschäftsjahr 2008, das am 30. Juni 2008 endete, einen Jahresumsatz von 17,95 Milliarden US Dollar.  Weitere Informationen unter www.avnet.com

Pressekontakt:

Avnet Technology Solutions GmbH
Evelyn v. Ditfurth
Lötscher Weg 66
D-41334 Nettetal
evelyn.vonditfurth@avnet.com
www.avnet.com/ts/de