- Home
- Pressemeldungen
- Presse
Presse
DMS Expo 2009: Avnet zeigt effiziete Scanner-Lösungen für professionelle Anwendungen
Nettetal, 20 August 2009:
Vom 15. bis zum 17. September 2009 präsentiert Avnet Technology Solutions auf der DMS-Expo in Köln aktuelle Scanner-Lösungen für professionelle Anwendungen. Gemeinsam mit seinen Partnern Kodak und Panasonic ist der Value Added Distributor auf dem Stand des VOI (Verband Organisations- und Informationssysteme) in Halle 7 vertreten.
Wie schnell, sicher und unkompliziert Dokumente im Netzwerk verteilt werden können, das demonstriert die Scan Station 500 von Kodak auf beeindruckende Weise. Mit ihr lassen sich gescannte Dokumente oder Fotos ohne PC-Anschluss und mit nur einem Knopfdruck an mehrere E-Mail-Empfänger, Faxe, Drucker, USB-Sticks, Laufwerke oder FTP-Sites im Netzwerk gleichzeitig versenden. In dem riesigen Adressspeicher der Scan Station 500 hat selbst das E-Mail-Verzeichnis von Konzernen mühelos Platz. Als absolute Neuheit bietet der Netzwerkscanner von Kodak die Zeit sparende ‚Voice Attachment'-Funktion. Damit kann man erläuternde Sprachnachrichten oder Anweisungen zusammen mit seinen Scans verschicken und muss sie nicht erst mühsam eintippen. Mit 30 Blatt pro Minute sind Dokumente im Nu digitalisiert.
Brandneu ist der Dokumentenscanner KV-S1045C von Panasonic, der auf der DMS-Expo erstmalig vorgestellt wird. Das Nachfolgemodell des KV-S1025C überzeugt mit noch höherer Geschwindigkeit und digitalisiert mühelos 3.000 Seiten pro Tag. Der KV-S1045C verfügt über die innovative Bildverbesserungstechnologie PIE (Panasonic Image Enhancement) sowie einen Ultraschall-Sensor und ermöglicht mühelos Scans von EC-Karten mit Oberflächenprägung. Der KV-S1045C ist die perfekte Scanner-Lösung für Anwender, die ein platzsparendes Gerät suchen, das mit Effizienz den verschiedensten Anwendungsbereichen gerecht wird. Weiterhin kann er mit dem neuen Flachbettscanner KV-SS080 in Kombination eingesetzt werden.
Ein weiteres Highlight für alle, die viel unterwegs sind, zeigt Avnet mit der Enhanced Mobile Document Imaging-Lösung (eMDI) von Intermec anhand des neuen Handhelds CN50. Sie ermöglicht es, Papierdokumente vor Ort schnell und zuverlässig in elektronische Dateien umzuwandeln. Die nahtlose Integration und Kompatibilität mit gängigen Dokumenten-Management-Systemen vereinfachen den Workflow und erlauben eine schnellere Bearbeitung durch abrechnungsfertigen Dokumentenzugriff. eMDI reduziert nicht nur Dokumentenmanagement-Kosten, sondern verschlankt Büroprozesse und verbessert den Cash Flow. eMDI lässt sich mühelos integrieren und mit marktüblichen Dokumentenmanagementsystemen kombinieren. Seine nativen Bildformate und gängigen Verfahren zur Dokumentenindexierung entsprechen dem Status quo der Branche. Die eMDI-Software lässt sich ohne jede Anpassung direkt in vorhandene mobile Anwendungen integrieren.
Halle 7, Stand G080/E081
Über Avnet Technology Solutions
Avnet Technology Solutions ist ein operativer Geschäftsbereich der Avnet, Inc. (NYSE:AVT) mit Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und einem Jahresumsatz von 7 Milliarden US Dollar im Geschäftsjahr 2009, das am 30. Juni 2009 endete. Als weltweites Technologieunternehmen verfügt Avnet Technology Solutions über spezialisierte Vertriebs- und Marketingbereiche, die sich auf bestimmte Kundensegmente und eine ausgewählte Linecard konzentrieren und somit auf die Bedürfnisse ihrer Kunden und Lieferanten in besonderem Maße eingehen können.
Mehr Informationen finden Sie unter www.avnet.com/ts/de
Über Avnet
Avnet vermarktet und vertreibt Produkte führender Hersteller von elektronischen Bauteilen, Unternehmens- und Embedded Systemen mit weltweit mehr als 300 Niederlassungen in 70 Ländern. Darüber hinaus bietet Avnet ein großes Spektrum an Serviceleistungen wie Supply Chain-Optimierung, Logistiklösungen, Produktassemblierung, Geräteprogrammierung, Integration von Computersystemen und Entwicklungsunterstützung. Avnet erzielte im Geschäftsjahr 2009, das am 30. Juni 2009 endete, einen Jahresumsatz von 16,23 Milliarden US Dollar.
Mehr Informationen finden Sie unter www.avnet.com
Pressekontakt:
Avnet Technology Solutions GmbH
Evelyn v. Ditfurth
Lötscher Weg 66
D-41334 Nettetal
evelyn.vonditfurth@avnet.com
www.avnet.com/ts/de
Letzte Pressemeldungen
25 Januar 2012Avnet bündelt IBM mit Blumen
10 Januar 2012
Fit für die Cloud mit der HP Converged Infrastructure
13 Dezember 2011
Avnet Technology Solutions erlangt IBM Cloud Builder Status
12 Dezember 2011
Stratus und Intel bieten Bundle von Avance mit OEM-Servern
29 November 2011
Mit QLogic und Avnet günstig unterwegs
RSS
Bitte abonnieren Sie unseren RSS Feed, um die jeweils neuesten Pressemeldungen zu erhalten