Avnet mit effizienten Scanner-Lösungen auf der IT & Business


Nettetal, 1 Oktober 2009:

Vom 6. bis 8. Oktober 2009 zeigt Avnet Technology Solutions auf der IT & Business in Stuttgart effiziente Scanner-Lösungen für professionelle Anwendungen. Gemeinsam mit seinen Partnern Canon, Fujitsu und IRIS ist der Value Added Distributor auf dem Stand des VOI (Verband Organisations- und Informationssysteme)  vertreten in Halle 1, Stand-Nr. 1J44 vertreten.

Steigerung der Effizienz und Kommunikation weltweit vernetzter Geschäftsumgebungen, das ist die Mission des neuen Netzwerkscanners
fi-6010N von Fujitsu
. Der iScanner ist eine intuitive, einfach zu bedienende Scanlösung, deren zentrale Dokumentenerfassung in produktiven Enterprise Content Management (ECM) Systemen die unternehmerischen Synergien fördert, Dokumentensicherheit erhöht und Kommunikationsausgaben reduziert. Mittels seines einzigartigen Software-Development-Kit (SDK) Pakets kann er nahtlos in gängige Enterprise-Content-Management (ECM) Systeme integriert werden. Der Fujitsu Netzwerkscanner fi-6010N ist mit einem der größten Touchscreen-Bildschirme seiner Klasse ausgestattet - einem 8,4 Zoll XGA Monitor (1024 x 768 Pixel), 24 Bit-Farbe zum optimalen Erkennen und Verifizieren der eingescannten Bilder sowie einer Zoom/Bild-Rotationsfunktion. Er scannt in Farbe, Graustufen und Schwarzweiß mit Geschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten beziehungsweise 50 Bildern pro Minute in A4 bei 200 dpi.

Mit dem Fujitsu ScanSnap S1500 präsentiert Avnet einen Dokumentenscanner, der sich insbesondere durch schnelle Scan-Geschwindigkeiten, einfache Bedienbarkeit, effizientes Management digitaler Daten, intelligente Softwarefunktionen sowie durch vielseitige Implementierungsmöglichkeiten auszeichnet. Die angezeigten "Quick Menu" Referenzen beschleunigen den Scanprozess. Ob tägliche Geschäftskorrespondenz, Visitenkarten oder mehrseitige Farbbroschüren, der Dokumentenscanner ScanSnap scannt die Dokumente mit Geschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten pro Minute im Simplex-Modus oder bis zu 40 Bildern pro Minute im Duplex-Modus (A4-Portrait, 200dpi, Schwarz/Weiß, Graustufen und Farbe). Der Scanprozess wird durch die einzigartige One-Touch-Bedienoberfläche vereinfacht und kann mit einem einzigen Knopfdruck ausgelöst werden.

Ein weiteres Highlight stellt Avnet mit dem Dokumentenscanner DR-6010C von Canon vor. Er ist klein und setzt in punkto Leistung neue Maßstäbe. Der DR-6010C scannt mit hoher Geschwindigkeit von 60 DIN A4-Seiten pro Minute bei 200 dpi. Dank des automatischen Einzugs mit einem Fassungsvermögen von 100 Blatt können problemlos größere Stapel verarbeitet werden. Neben seinem benutzerfreundlichen Design mit Fronteinzug bietet der DR-6010C wahlweise einen geraden Papierweg, der problemloses Scannen sowohl von Kunststoffkarten und dicken Vorlagen mit bis zu 546 g/m², als auch von empfindlicheren Dokumenten ermöglicht. 

Als Komplettlösung präsentiert Avnet den DR-6010C mit den zahlreichen Funktionen der IRISPowerscanTM Software. Sie ist eine leistungsstarke, benutzerfreundliche Anwendung mit Multistream-Architektur für den produktiven Einsatz, zum Scannen und für die digitale Erfassung von Dokumenten jeder Art. Zudem ist IRISPowerscanTM dank der Einbettung von IRISDocumentTM eine professionelle Komplettlösung zum Scannen, Strukturieren, Sortieren, Indexieren und Konvertieren von Dokumenten jeder Art in vollständig durchsuchbare Textdateien.

 

Über Avnet Technology Solutions

Avnet Technology Solutions ist ein operativer Geschäftsbereich der Avnet, Inc. (NYSE:AVT) mit Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und einem Jahresumsatz von 7 Milliarden US Dollar im Geschäftsjahr 2009, das am 30. Juni 2009 endete. Als weltweites Technologieunternehmen verfügt Avnet Technology Solutions über spezialisierte Vertriebs- und Marketingbereiche, die sich auf bestimmte Kundensegmente und eine ausgewählte Linecard konzentrieren und somit auf die Bedürfnisse ihrer Kunden und Lieferanten in besonderem Maße eingehen können. Mehr Informationen finden Sie unter www.avnet.com/ts/de

Über Avnet

Avnet vermarktet und vertreibt Produkte führender Hersteller von elektronischen Bauteilen, Unternehmens- und Embedded Systemen mit weltweit mehr als 300 Niederlassungen in 70 Ländern. Darüber hinaus bietet Avnet ein großes Spektrum an Serviceleistungen wie Supply Chain-Optimierung, Logistiklösungen, Produktassemblierung, Geräteprogrammierung, Integration von Computersystemen und Entwicklungsunterstützung. Avnet erzielte im Geschäftsjahr 2009, das am 30. Juni 2009 endete, einen Jahresumsatz von 16,23 Milliarden US Dollar. Mehr Informationen finden Sie unter www.avnet.com

Pressekontakt:
Avnet Technology Solutions GmbH
Evelyn v. Ditfurth
Lötscher Weg 66
D-41334 Nettetal
evelyn.vonditfurth@avnet.com

www.avnet.com/ts/de